This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 信号发生器的电流放大器电路

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/755947/current-amplifier-circuit-for-a-signal-generator

您好!

我不熟悉电子电路设计。 我有一个信号发生器[b](型号:Agilent 33120A)[/b]、我希望从中放大输出电流。 输出端将有一个具有快速上升时间和下降时间(可能快至20us)的脉冲波形、并且脉冲长度将相当短。 它可能是几微秒(可能是50us)。 总周期可能大约为180us。

现在、我需要构建一个适合此任务及其背后计算的[b]电流放大器[/b]。 对于某些反馈和指导以及有关合适运算放大器的一些信息、此任务也可使用非常初级的信息。  

/TK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TK:

    您能否稍微了解一下您的最终目标是什么? 信号发生器是否无法提供足够的电流来驱动您的设计、您还需要更多电流? 请指定一些技术标准(输出电流等)、因为这将帮助我们提供一些建议。

    最棒的

    Paul