This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25101:CHG 引脚周期

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/755407/bq25101-chg-pin-cycle

器件型号:BQ25101

您好!

我们在便携式设备中使用该器件。 每次连接电源(ON IN 引脚)时,CHG 引脚是否会升高,而这与电池的充电无关。

请确认

Thx

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是--上电是器件的复位,CHG 将在充电周期开始前变为高阻态。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill

    感谢您的回复。

    另一个关于同一主题的问题:

    如果电源接通且器件长时间处于充电器上、电池将缓慢耗尽、BQ25101应检测电池的下降电压 并自动重新开始充电过程。 BQ25101是这样反应的吗?  请确认此行为。

    谢谢

    大家好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    这是一个再充电条件、BQ25101将在电压下降约100mV 后重新开始充电。  请参阅数据表第6页的"再充电或刷新"部分、V-RCH 也可参阅第20页的第8.4.7节