This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM26420-Q1:LM26420-Q1

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LM26420

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756167/lm26420-q1-lm26420-q1

器件型号:LM26420-Q1
主题中讨论的其他器件:LM26420

由 EN 控制的快速断电?

我们 确实需要强制 断开输出电容器。

将 EN 从1更改为0时,底部 N-FET 是否 会被激活 ,以便快速对输出 SW 进行放电?

如果是这种情况,我是否可以假设平均放电流为0.7A,受 I-Reverse-limit 的限制?

此致
因格马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    英格马、

    我不认为 LM26420具有强制放电功能。  如果我发现情况不同、我将在这里发布它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John、

    感谢您的快速回答。
    我几乎希望这一点没有得到实施。。。

    此致
    因格马