This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59116:5V 电源实现

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC59116, LP5018, LP55231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/755172/tlc59116-5v-supply-implementation

器件型号:TLC59116
主题中讨论的其他器件: LP5018LP55231

我的客户在他们的产品中使用 TLC59116、根据数据表第28页的图21实施-"典型应用"。

它们具有的新程序需要外部5V 电源。 它们希望将 LED 直接从输出引脚驱动到接地端。 他们看不到 IC 电路所需的任何更改、只需重新接线 LED。  

请确认吗?  

谢谢

Viktorija  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Viktorija、

    您是指在输出和接地之间连接 LED 吗?

    TLC59116是一款灌电流驱动器、输出只能连接到 LED 阴极。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    肯尼思、您好!
    谢谢你。
    是否有具有源功能的等效器件?
    我们的公司是 www.nxp.com/.../PCA9685.pdf
    谢谢
    Viktorija
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Viktorija、

    我们没有用于16个通道的电流源。

    我认为 LP5018应该是 PCA9685的理想候选器件。

    LP55231是一款9通道电流源驱动器。

    谢谢。
    Kenneth