This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28220:UCC28220

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28220, LM5032

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756050/ucc28220-ucc28220

器件型号:UCC28220
主题中讨论的其他器件: LM5032

UCC28220是否可以设置为低于200kHz 的工作频率? 例如、同步频率为160kHz、每个通道将以80kHz 的频率工作。

UCC28220能否处理3000W 升压转换器?

LM5032和 UCC28220、TI 更喜欢哪一种?

我想使用升压转换器从三相电源网获取400V/8A 电流。 您对控制器有什么建议吗?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hong、
    您将无法设计开关频率低于200kHz 的 UCC28220。
    建议的振荡器频率范围为200kHz 至2MHz。
    如果您尝试在该频率范围之外运行、您将无法从产品获得预期的频率或占空比范围。
    是的、您可以使用 UCC28220或 LM5032设计3000W 升压转换器。
    我建议您使用功率级设计器来帮助您进行评估。
    www.ti.com/.../powerstage-designer
    这两个器件非常相似、TI 不倾向于使用其中一个器件。
    此致
    John