This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5036:同时更新全部36个通道的时间有多长?

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5036

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756053/lp5036-how-long-to-update-all-36-channels-at-the-same-time

器件型号:LP5036

 同时更新全部36个通道的时间 有多长? 在某些情况下,通过 I2C,所有36个通道都应同时更新,如果速度太慢,可能会导致视觉感应问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    使用 LP5036不会导致视觉感应问题。

    如果使用组寄存器、则只需为所有36个通道更新3个寄存器(组 A、组 B 和组 C)。

    如果 Bank 不适合您的要求、则需要为每个通道发送8位颜色值、并且可以使用 I2C 速度来计算延迟。

    例如、使用400kHz 时、组函数需要0.08ms、使用自动整流进行独立控制需要0.72ms。

    通常、如果刷新率低于60Hz 或延迟高于16ms、则会导致视觉感应问题、并且上述更新时间低于该时间。

    如果问题得到解决、请帮助单击"解决"。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth