This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5907:在 VIN=3.7V、VOUT=3.3V、IOUT=6mA 左右、f=1kHz 和10kHz 时、关于 PSRR

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5907

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/755680/lp5907-about-psrr-at-vin-3-7v-vout-3-3v-iout-around-6ma-f-1khz-and-10khz

器件型号:LP5907

大家好、

 

我们的客户希望知道、在 VIN=3.7V、VOUT=3.3V、IOUT=6mA 左右、f=1kHz 和10kHz 时的 PSRR。

如果您有任何信息、请告诉我们吗?

 

我还有一个问题。

我知道、如果 VIN 和 VOUT 之间的电压差较低、"PSRR"会变差。

因此、如果 VIN=3.7V 且 VOUT=3.3V、则在 f=1kHz 时 PSRR 小于82dB、在 f=10kHz 时小于65dB。

我的理解是否正确?


 

此致、

Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kanemaru、

    正确的是、PSRR 的关键因素是您离压降的距离。  随着 LDO 接近压降、PSRR 将降低。  由于压降相对于输出电流是线性的、因此尽管净空减小、您的低负载实际上仍将为您带来好处。  这就是数据表中的图20显示 PSRR 随负载电流减小而增大的原因。

    我还将介绍我们在 LP5907上绘制的几条额外 PSRR 曲线、这些曲线显示了几种负载条件下的 PSRR 与 Vdo。

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan - San、

    感谢您提供信息。

    我将向我们的客户报告该信息。

    此致、

    Kanemaru