This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3550:CAN#39;t 充电问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/755788/lm3550-can-t-charge-issue

器件型号:LM3550

大家好、团队、

我的客户按如下方式使用了 LM3550、他们发现 LM3550无法为输出电容充电。 寄存器0x10H 可读为0x32、寄存器0xA0可读为0xC7。

C2、C3、C7、C8、C11没有电压。 您对此有何建议? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 JW:
    LM3550具有内部 NFET 控制器、但您的原理图中使用了 BJT? 对吧? NFET 控制可能没有足够的电流来驱动外部 BJT。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sean、

    它不是 BJT。  它是一个 NMOS、FDN028N20,20V、 6.1A、 28mΩ Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    首先、LM3550不会对输出电容器充电。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 JW:
    我对您的问题不太理想、但您可以使用此 IC 驱动 LED 吗? 或者您无法为超级电容器充电?
    此致
    肖恩