请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54340B-Q1 尊敬的 TI 支持:
由于 EMI 问题、我们尝试在基于 TPS54340B-Q1的设计中添加 Rsnub = 3.0E 和 Csnub = 1100pF、如随附的原理图所示。 添加位置以红线突出显示。 设计详细信息为 VIN=10V 至20V、Vout=4.5V/2.5A、Freq=917KHz。
但是、由于增加了上述缓冲器、上升和下降时间分别增加到5.8ns 和20.11ns、以前分别为2.4ns 和8.05ns。 您是否认为可以添加这些值或建议对其进行任何修改。
此致、