This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51312:tps51312 NC 引脚

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/755611/tps51312-tps51312-nc-pin

器件型号:TPS51312

您好、Sirs、

我需要双确认引脚1和引脚7 NC 引脚。

是否有内部连接?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、没有连接。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yuchang、

    感谢您的快速确认!  

    由于某些原因,如果我们将 pin1/2/3连接在一起。 应该没有效果,对吧?

    不用担心 Cout 陶瓷电容 DCR,对吧?

    Tks~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Terry、

    是的、连接1/2/3正常、MLCC 不需要 ESR、但建议遵循 DS 表2中的 LC 和 CFF 值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Yuchang、
    明白了。 非常感谢~
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Terry、

    只需忘记澄清一下、引脚7是内部键合、使用时保持常闭。

    正如我说过的、引脚1/2/3可以连接在一起。

    裕昌