This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 输入电压为48V 至两个输出电压为5Vout、彼此隔离、电流为200-500mA

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/755892/48vin-to-two-5vout-s-isolated-from-each-other-200-500ma-each

主题中讨论的其他器件:UCC28910

正在寻找一个解决方案、用于跨隔离栅(初级侧、次级侧)供电:  

40V 至60V 输入至两个5V 输出、每个输出200mA 至500mA。  例如、一个输出以输入为基准、另一个输出与输入(悬空)隔离。

 最好采用完整的集成模块化

谢谢、

Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tim,

    根据您的请求、我 推荐使用具有初级侧调节和输出电流控制功能的 UCC28910高压反激式开关、这是一种集成的低成本解决方案。

    此致、
    Teng