This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24725A:BQ24725A 应用问题

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24725A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/755996/bq24725a-bq24725a-application-problems

器件型号:BQ24725A

1.是否有其他方法可以判断充电过程是否结束? 除了询问输出电压(即询问充电电流)外、BQ24725A 还可通过其他方法确定充电过程是否已结束。

芯片内部使用看门狗的情况是什么?

3.charge 电流传感器的电流20mΩ 能超过1 μ A 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. 建议由 BQ24725A 充电的电池使用电量监测计、该电量监测计可用于电池平衡和充电终止。  

    2. 看门狗的目的是确保 BQ24725A 不会因与控制它的 uC 通信中断而对电池过度充电。  如前所述、通常情况下、此 uC 还会与电池组上的监测计器件通信、以确定终止充电的适当时间。  如果某种情况导致 uC 无法与 BQ24725A 通信、则可能无法在适当的时间终止。  因此、看门狗需要 UC 定期与 BQ24725A "签入"、以确保通信处于活动状态。  如果 UC 未能检入、则 BQ24725A 将复位。

    3. 如果电流感测电阻值过高,可能会触发过流保护阈值,因为电流纹波电压过高。 在这种情况下、应使用更高的电感值或更低的电流感应电阻值来限制电流纹波电压电平。  建议电流感应电阻器值不超过20mΩ Ω。

     

    此致、

    Steve