This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD87381P:ESD 额定值数据(ESD-HBM、ESD-CDM)

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD87381P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/755255/csd87381p-esd-rating-data-esd-hbm-esd-cdm

器件型号:CSD87381P

尊敬的先生

我想知道 CSD87381P (PTAB MPC-5引脚)的 ESD 额定值(ESD-HBM、ESD-CDM)。

但是、该数据表未指示 ESD 额定值。

背景如下。

客户在他们的领域遇到了短暂的故障。 外部目视检查显示芯片上 TG 引脚周围存在异常。

由于他们在电路板上的该 PKG 上提供3kV ESD 的实验、该 PKG 也重现了短路故障。

该器件 在芯片上的 TG 引脚周围也存在异常。  

提前感谢您的支持。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢您向客户推广 TI FET。 CSD87381P 已通过250V HBM 和1000V CDM。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,约翰-桑

    感谢您的快速回复。

    我想再次确认您的 ESD 值、因为 JEDEC 指出、500V 乘 HBM、250V 乘 CDM 可在标准 ESD 控制流程下安全生产。

    尽管 HBM 1000V、CDM 250V 似乎合理、但 ESD-HBM 250V 是否正确?

    很抱歉、您是否会确认这些值是否相互切换?

    感谢您的理解和提前支持。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我再次检查了。 下面是从我的报告中复制和粘贴的内容。


    产品代码HBM 导通电压CDM 导通电压
    CSD87381P250V1000V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! John-San

    感谢您的再次确认。

    我明白了。

    此致。