This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A-Q1:校验和

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/755940/bq76pl455a-q1-checksums

器件型号:BQ76PL455A-Q1

您好;

我无法从 EVM1402评估板上的455获得任何响应。 我担心校验和计算、并在软件指南中看到与计算结果之间的差异。

例如 、SLVA617A 显示了 CRC 为2E9C (81 00 0A 00 2E9C)的"读取地址"PDU

但是、两个 CRC 计算例程 -一个在使用大表的示例代码 pl455.c 中、另一个在 slusc51c 第55页(455数据表)中建议、都返回 EF5C 的 CRC

但是、在已知 PDU (如幻数)上运行 CRC 时、结果确实与软件指南相匹配。 我缺少什么?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeffrey、

    感谢您的提问! 让我们首先重点调试 pl455a 器件的响应。 您是否已按照 EM1402评估模块用户指南的步骤唤醒器件并使用示例代码尝试测试功能?

    此致、

    泰勒
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 我发现校验和实际上是正确的、但我发现在调试步进期间通信已关闭。 在我从 USART 发出中断字符后、我能够建立起 com。