This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR23615-Q1:最低启动电压

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR23615-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/755289/lmr23615-q1-minimum-cboot-voltage

器件型号:LMR23615-Q1

您好!

我将介绍 LMR23615-Q1数据表、并注意到高侧开关驱动路径使用带有二极管的经典自举电路。 在 Cboot 故障条件(例如电容器内部泄漏故障和 PCB 短路)期间、是否有任何 BOOT 引脚 UVLO 机制来停止转换器? 此外、您能否帮助提供用于正常运行的引导引脚电压下限、即高侧开关完全导通的电压阈值?

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Peiheng、

    我认为该器件具有 BOOT UVLO、但我不确定电压。 让我咨询一下产品专家。 我将在一两天内回来。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    启动 UVLO 电压通常为2.2V

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arief、

    非常感谢您的快速回复!

    Peiheng。