This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:降压/升压转换器

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175, LM5176, LM10011

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/753715/lm5175-buck-boost-converter

器件型号:LM5175
主题中讨论的其他器件: LM5176LM10011

尊敬的先生:

是否有任何类似 LM5175的 IC,我可以通过微控制器(MSP)控制来自外部 PWM 信号的输出电压。 我想为同步降压/升压转换器驱动4个 MOSFET 开关。

评分如下:

VOUT - 10至30V

VIN - 5至60V

输出电流- 20A

最大开关频率- 100kHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hitesh、

    根据设计的功率级别、我建议使用 LM5176。 这是 LM5175之后的下一代器件。

    对于任何具有外部反馈电阻器的控制器、可通过向 FB 节点提供或灌入电流来更改输出电压。 这可以通过 LM10011等 VID 控制或外部滤波器和 PWM 信号来实现、如下所示。

    如果您有任何疑问、请告诉我

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如我所述、我的应用需要60V 的工作电压、ICLM5176的最大额定电压为60V、您可以建议使用工作电压为60V、可承受60V 以上的电压的任何其他 IC。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生:
    如何在恒定电流模式下使用此 IC,并且该恒定电流应该是可控的?