This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL5001A-Q1:通过电流检测进行控制

Guru**** 2588135 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/755652/tl5001a-q1-control-by-current-detection

器件型号:TL5001A-Q1

您好!

我的客户希望向您提出以下问题。  

问:TL 5001 A - Q 1是否可通过电流检测进行控制?

(例如,是否可以使用死区时间控制功能进行电流检测控制?)

主要用于 Flybuck 的初级侧。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mayumi、

    您只需知道我们收到了您的问题、我们需要对此进行研究、然后才能回答您的问题。 请稍后再检查。

    谢谢、
    应用工程学 Yohao Xi