This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:模式更改

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/755886/lm5175-mode-changing

器件型号:LM5175

LM5175还会根据输入和输出电压之间的差异在降压和升压之间更改模式。  我相信这是由 Visns 和 Vosns 引脚感应的。  如果我错了、请纠正我的问题、但我假设变化点存在一些迟滞、否则这些引脚上的噪声会使模式变化变得疯狂。  这两个引脚上的迟滞是什么、因此建议使用噪声/滤波?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 RAM、

    转换区域更依赖于开关的占空比和最短关断时间。 这意味着转换将随输出电压和开关频率而变化。 这可以通过使用 LM5175快速入门计算器进行估算。
    www.ti.com/.../lm5175quickstart-calc

    在 VISNS 和 VOSNS 引脚上使用滤波非常重要。 100ohm 和100pF 应该是足够的滤波。

    -Garrett