This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EMB1428Q:EMB1428未通信

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/755876/emb1428q-emb1428-is-not-communicating

器件型号:EMB1428Q

我使用的平衡解决 方案与 TIDA00817参考设计非常相似。 它使用2个 EMB1428和1个 EMB1499。

EMB1428的所有电源引脚似乎都得到了正确的供电(所有探测)。 Vstack 为20V。 VDDIO 为3.3V。 12V 和5V 均已设置。

所有 GND 和 PAD 都在同一基准中。

我发送一个 SPI 帧(探测 SDI、SCLK、CS 和 RST、似乎一切正常)。 但是我没有从 sdo 中得到任何东西。 全部为三态。 与时钟相位以及 RST 一起使用。 什么都不能得到。

我没有从 Cext1或 Cext2切换、电荷泵似乎不工作(同样、我有来自参考设计的相同电路)。

所有栅极电压均为0V、这令人担忧。

任何想法什么可能是问题、或者我应该寻找什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Marcos:

    欢迎来到 TI-E2E 论坛、感谢您提出这个问题! 您能否解释一下您的设计和我们的参考设计之间的差异? 我们可能需要一些时间来查看两者之间的详细信息。

    谢谢、此致、

    泰勒