请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5175 主题中讨论的其他器件: LM5176
大家好、 LM5175规格指示最大输出电流20A。 但是、该芯片使用外部 FET 进行开关。 假设 FET 具有低栅极电荷、输入范围较窄(3:1)、输入-输出差分较小(例如20V 输入和15V 输出)、 并且选择了合适的电流感应电阻器、就芯片而言、最大输出电流的限制因素或决定因素是什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.