This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:最大输出电流

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175, LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/755866/lm5175-maximum-output-current

器件型号:LM5175
主题中讨论的其他器件: LM5176

大家好、 LM5175规格指示最大输出电流20A。  但是、该芯片使用外部 FET 进行开关。  假设 FET 具有低栅极电荷、输入范围较窄(3:1)、输入-输出差分较小(例如20V 输入和15V 输出)、 并且选择了合适的电流感应电阻器、就芯片而言、最大输出电流的限制因素或决定因素是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 RAM、

    你是对的。 由于该器件是一款控制器、因此输出电流可高于20A。 20A 只是对最大输出电流应该是多少的合理估计值。 此估算基于元件尺寸、将驱动的 MOSFET 数量等

    您的应用所需的输出电流是多少?

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RAM、

    我还建议使用 LM5176。 这是 LM5175的下一代产品。

    -Garrett