This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:RemCap、FullChgCap、TrueRC 和 TrueFCC

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/752459/bq34z100-g1-remcap-fullchgcap-truerc-and-truefcc

器件型号:BQ34Z100-G1

请参阅随附的 gg 和 log。 Chem ID 为457。

RemCap、FullChgCap、TrueRC、TrueFCC 在充电期间、当电流仍远高于锥度设置(600mA)时、所有值都会下降。

采样1492时、TrueFCC 从10120下降至9552、并在充电期间保持

在采样1493处、TrueRC 从10105下降到9538、并开始再次上升

在采样1504时、RemCap 和 FullChgCap 均从10119下降至9952、并在充电期间保持。

有什么关于我有什么错误的设置的想法吗?

谢谢、

Larry Norman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请上传您的日志。 此处没有日志。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    昨天我编辑了原始帖子以添加这些文件、但它显然不起作用。

    我今天上午试图用附件答复,但没有发表。

    网站是否有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否再次上传。 还有其他帖子上传得刚刚好。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是日志文件

    e2e.ti.com/.../5100.PTM01729_5F00_Gauge_5F00_Charge_5F00_5A_5F00_.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以将 gg.csv 文件发送给我进行设置吗? 我们需要它来调试这个情况。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    也请上传您的 srec。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Larry、

    几天内没有听到-希望这意味着问题得到解决。

    如果问题仍然存在、请使用器件中的 SREC 文件和任何其他相关详细信息回复此主题。 谢谢!

    此致、
    Bryan Kahler