This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:睡眠模式采集时序

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/753411/bq34z100-g1-sleep-mode-acquisition-timing

器件型号:BQ34Z100-G1

我的应用可能会看到电流超过150A。  电流感应电阻器并不实用。  我打算使用 Allegro 霍尔效应器件并将输出缩放到 SRN 输入范围;SRP 绑定到堆栈'-'。  此器件的电流消耗(最大15mA)并不微不足道。  当 BQ34Z100-G1处于睡眠模式时、我将关闭 Allegro 器件的电源以优化电池消耗。  标准"警报" 选项(7.3.14表22、DS July2016) 不提供"唤醒"输出。  表21下段落的最后一句

'如果主机警报感应需要连续信号、请参阅参考原理图(图17)了解滤波器实现的详细信息。'

意味着引脚 TS/P6应用于此功能。  (不要将"主机警报"与"警报"混淆。)  监控 EVM 上的引脚11、当"g1"处于睡眠模式(无 I2C 活动)时、我会看到每20秒140毫秒的脉冲宽度。  这与读取前偏置外部热敏电阻一致。  我打算使用该信号来栅极电源并启用 Allegro 器件的偏置。  'G1'数据表不提供与这个信号和内部运行相关的任何时序信息。  'G1'数据表确实提到1s "典型"采集时间(6.10、"TSR_CONV")。  对于与(6.11、"tADC_CONV")相同的位分辨率、这似乎比预期的长四倍。

TS/P6活动与 V (SRN)和 V (SRP)转换之间的时序关系是什么?

何时对输入进行采样?  

输入是否需要在整个转换周期内保持稳定?

谢谢、

Noel Lanier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的问题将在1周或更短时间内得到解答。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Neol 您好!

    实际上、在提供答案之前、我想了解一下该应用、它是否持续150 A?

    即使是峰值电流也会太困难。 库仑计数器是一个持续积分的 CC。 我们不对电流进行采样、因此我们应该对长期平均值进行积分。

    但是、对于您的终端应用、该器件可能不适用。 您能告诉我有关该应用的更多信息吗? 电池组电压是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,

    电池组为14S1P LiPo。  电池组电压为(4.2 x 14)或58.8V 、这低于"G1"的指定缩放最大值65V。

    典型电流消耗为(40至60) A  电流峰值可能为80A。  在总线(或共用)布置中、电流消耗大约是该值的两倍、但会使峰值电流略为150A。  但是、这超出了电池的最大指定持续电流。  这只会是瞬时的。  此外、这种情况仅在一个电池组发生故障且相邻电池组必须处理两个负载以防止损坏和丢失的故障情况下发生。

    我知道库仑计数器不断积分。  门控有源电流感应电路会引入误差。  积分值会使感测电路电流看起来恒定、并且在短时间内不进行门控。  我的解决方案是在某些唤醒期间关闭有源电流感应。  该值应为零。  在给定足够多的唤醒周期的情况下、积分值应足够接近实际值、使误差小于计数器的精度。  微控制器将跟踪实际电流并确定何时启用或禁用感应电路以补偿感应误差。  还可以使用微控制器(如果需要)在 G1唤醒之前唤醒并预测何时唤醒、以便在 G1测量之前启用检测电路。

    在15位半范围: 150A/16384 = 9.2mA/lsb、这使得15mA 几乎无法测量、并且可能会在噪声中丢失。

    在14位半范围:150A/8192 = 18.3mA/lsb、从而使该限值低于15mA。

    那么、本次练习是否完全没有实际意义。  门控感应电路仍将有助于优化电池使用。

    谢谢、

    -Noel Lanier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Noel、您好!

    有关时序信息、请将器件连接到源表、并让器件进入睡眠状态(每20秒就会出现 TS 脉冲)。 在 TS 引脚变为高电平之前、ADC 将通电、并消耗更多功率。 计算从该时刻到下一个 TS 脉冲上升沿的增量、以用作正常模式下的偏移。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bryan、

    我将在我的 EVM 上执行此操作。 您是否建议时序将具有足够的零件间变量、以便我在正常运行时执行此操作、或者此时序是否只是特征性的?

    由于这种情况发生在 TS 置为有效之前、这是否意味着 SRN、SRP 采样也会在该事件发生之前发生?

    "正常模式下的失调电压"您是指"睡眠模式"下的失调电压吗?

    由于这是一个基于固件的器件、我是否应该假设在固件发生更改/更新时需要重新表征该偏移?

    是否有机会获得固件寄存器+位选项、以便在 G1退出睡眠状态时尽早启用 TS?

    谢谢、
    Noel Lanier
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Noel、您好!

    您能给我一封私人邮件、让我进一步讨论应用和卷吗?

    此致、
    Bryan Kahler