This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2575HV:-40V 负输入、-24V 负输出-使用 LM2575HV-ADJ 是否可行

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2575HV, LM2575

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/754351/lm2575hv--40v-negative-input--24v-negative-output---is-it-possible-with-lm2575hv-adj

器件型号:LM2575HV
主题中讨论的其他器件: LM2575

您好!

我有 TI 的 LM2575HV-ADJ 芯片,我想将其用作负输入、负输出降压转换器。

我的输入电压为-40V,输出电压为-24V。

我找到了一个说明无法实现的引用: http://projectcircuit4u.blogspot.com/2011/07/negative-output-switching-regulator.html 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR、

    该博客不使用降压拓扑、因此他们的陈述是正确的、但这并不意味着无法做到。 您可以通过将其设置为40VIN 至16VOUT 降压稳压器来实现您的规格。 然后、将降压转换器的 VIN 参考至系统其余部分的 GND。 这意味着我们映射:

    • 40V 输入电压-> 0V (系统其余部分的 GND)
    • 0V ->-40V 的 GND
    • 16V ->-24V 的输出电压

    这是否适用于您的系统?

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:
    感谢您的快速回复。
    您是否能够发布原理图? 我有点困惑
    我想我尝试了一些与您的建议非常相似的东西->将我的 Vin 视为 GND、将我的 GND/开/关视为-40V。
    当我尝试它时、它在没有负载时工作。 但是、一旦我在电源上施加负载、电压就会显著下降。
    我怀疑这与 R1和 R2之间连接反馈有关、而不是进行某种电平位移。
    再次感谢您、
    NIR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR、

    这是我的想法。 顶部的图片是常规降压转换器。 底部显示了当您将电路板其余部分的 GND 连接从 LM2575HV 的 GND 移动到 LM2575HV 的 VIN 时、相对电压会发生什么变化。

    这是您尝试过的吗?

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这种方法的问题是稳压器无法从 GND 灌入电流。 因此、如果您在-24V 上施加负载、它将上升。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我同意 Michael 的观点、
    这正是我已经尝试过的、它正是发生的。
    NIR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    NIR 和 Michael、

    你完全正确、我的建议无效。 我没有一直这么认为。 难怪我没有听说过这样做。

    请分享您的已有内容和所需内容的原理图。 我想知道40V 电源是否浮动、是否已连接到电路板的某个位置... 然后、我们将从那里开始。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:
    我有一个变压器、可将120V 转换为+40V、GND、-40V (在大型2200uF 电容器之后)。
    我通过整流器传递信号、然后我希望产生+24V 和-24V 的稳压电压。 我使用 LM2575调节+24V (这很简单)。
    但是、现在我尝试使用类似的拓扑来产生-24V 电压、它似乎不适用于 LM2575HV。 我可以很容易地使用线性稳压器、但它的效率不是很高、它会产生大量热量、我担心它在长期内不可靠。
    我想知道我是应该切换到另一个稳压器、还是可以使用 LM2575HV。
    NIR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    NIR、

    我相信您可以使用我描述的降压方法来灌入电流。 寻找具有电流感应和反向电流限制(用于保护)的同步转换器/控制器。

    您还可以使用隔离式拓扑直接从120VAC 转换到+/-24V。 您是否考虑了 Flybuck (低功耗)或反激式(高功耗)?

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:
    感谢您的指导。
    LT8709似乎能做到这一点。
    您是否对类似的芯片有过建议、而这类芯片又是穿孔封装?
    谢谢!
    NIR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    NIR、

    由于这是 TI 论坛、因此我无法帮助您进行使用 LT 器件的设计。

    TI 在许多年中都没有制造直持封装、但您可以使用 DigiKey 上的滤波器搜索该封装。

    Sam