This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:LM5116的电流感应电阻器

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/753242/lm5116-current-sense-resister-of-lm5116

器件型号:LM5116

你(们)好

我对 LM5116有疑问。
我 的客户 认为他们使用电流感应作为 Rs。
我可以通过这种方法使用 LM5116吗?
如果可以、是否有这些参考设计或应用节点?

此致
横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    横田洋三

    使用电流感应变压器代替 Rs 理论上可能可行。 您如何将其连接起来?这背后的原因是什么?

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sam-San

    感谢你的答复。
    我的客户检测到8A、他们希望知道如何连接线等
    他们的应用使用电池、因此他们考虑使用电流 trance 而不是 Rs。  

    此致、
    横田洋三

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    横田洋三

    我知道。 它们具有需要高效率的电池应用、并且不希望在分流电阻器中消耗能量。

    这里有一个关于使用 分流电阻器与电流互感 器测量电流的快速博客、这里有一个很好的应用手册、其中讨论了电源设计人员提供的电流感应解决方案。

    简而言之、客户可以将分流电阻器替换为电流互感器的初级侧。 它们将次级侧连接到 CS 和 CSG 引脚。 确保选择正确的匝数比以实现所需的电流信号。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Sam-San

    感谢您提供信息。
    请允许我再问您一些问题。
    我是否可以将电流 Trance 串联插入低侧 FET 的源极?
    还是有使用电流 trance 的应用示例?

    此致、
    横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    横田洋三

    只要电流互感器一次侧与低侧 FET 串联、该设计就可以正常工作。

    Sam