This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24640:充电电流调节-与温度相关

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/755708/bq24640-charge-current-regulation---temperature-dependency

器件型号:bq24640

尊敬的先生/女士:

在器件 BQ24640数据表中、是有关"充电电流调节精度"的信息、当 VIREG_CHG 较小时、这可能相当大。 该数据适用于5V≤V (VCC)≤28V、0°C < T < 125°C 的情况

您是否有任何其他信息、了解当 V (VCC)为恒定时、"充电电流调节"如何相对于工作范围内的温度变化。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Marin、

    正如您提到的、该最小和最大规格实际上考虑了整个温度范围。

    在25°C 时、该范围内的温度可能会更好、但这是为了减轻 IC 的生产能力下降到该工作范围内。

    影响这里精度的另一个因素是您使用的感应电阻器的温度系数和容差、因此请将其考虑在内。

    遗憾的是、我们没有温度漂移信息来反映温度系数对充电精度的影响。


    此致、
    Joel H