This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A91:关于电流限制

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A91

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/755633/tps7a91-about-currren-limit

器件型号:TPS7A91

您好!

您能不能告诉我 TPS7A91电流限制功能。
是否对触发过流保护的时间进行了调节?
客户想要了解激活过流保护的脉冲调节。





此致、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yusuke、

    TPS7A91具有内部电路、旨在通过限制流经导通 FET 的电流在负载瞬态故障或短路事件期间保护器件。 与所有保护电路一样、存在一个延时时间、因为内部电路必须首先检测故障状况、然后做出响应。 该稳压器的典型过流保护延迟为25us。 这是输出电流超过典型电流限制(1.7A)与峰值输出电流之间的时间量。 一旦输出电流达到峰值、电流限制电路将完全激活并将输出电流减小至器件的额定电流限制。

    谢谢、
    Gerard