This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27742-G1:设置终止电压和充电电压时出现问题。

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27742-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/755674/bq27742-g1-problem-to-set-terminate-voltage-and-charging-voltage

器件型号:BQ27742-G1

您好、先生、

我使用的是电量监测计 Bq27742-G1。 根据我在项目中的要求、我希望充电状态:在4200mV 时为100%、充电状态:在3600mV 时为0%。 正如我所知、我可以通过将值放入数据存储器并将其全部写入电量监测计来执行此操作。 因此、我更改了充电电压并将新值设为4200、并设置新值3600mV 以终止电压。

但它根本不起作用。 我的电池电压为3734时、显示出0% SoC。 它处于关断模式。 我是否需要更改其他参数、尤其是终止电压。  

我还更改了一些参数作为我的电池  

电池(动态能源3.7V 1400mAh 锂离子电池)  

我通过 rel-dis-relel 周期生成 chem id、并已在电量监测计中更新它。  

请提及我的应用程序的所有参数。

并建议我是否需要完成学习周期过程才能获得准确的结果。

谢谢

Reena Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您需要更改设计容量、终止电压、锥率。 请遵循 EVM 用户指南。