This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/BQ25703A:是否可以通过剂量检测电池是否存在?

Guru**** 2588825 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/755477/linux-bq25703a-dose-it-possible-to-detect-whether-the-battery-exist-or-not

器件型号:BQ25703A

工具/软件:Linux

是否可以检测电池是否存在? 如何知道电池已插入或已取出?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、华化、

    CELL_BATPRES 引脚具有检测引脚变为低电平的功能、以发出电池已被移除的信号。 客户可以在此处添加一个电路、以便在电池电压下降时使用简单的比较器或电压监控器电路将该节点拉至接地。

    需要注意的一点是、电池电压的 ADC 测量可用于类似的东西、但应注意使 SRN 上的电容放电以避免达到错误的正电压。 有一个名为 EN_ship_DCHG 的位用于对该电容进行放电。


    此致、
    Joel H