This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS2372:连接到 AT PSE、AF PSE 或 BT PSE、POE++ PSE 或适配器时、TPH、TPL、BT 代码是什么?

Guru**** 2593650 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/755875/faq-tps2372-what-is-the-tph-tpl-bt-code-when-connected-to-an-at-pse-af-pse-or-bt-pse-or-a-poe-pse-or-an-adapter

器件型号:TPS2372

下表显示了连接到 AT PSE (1类或2类)或 AF PSE (1类)、BT PSE (3类或4类)、非标准 POE++ PSE 或适配器(APD 变为高电平时)时的 TPH-TPL-BT 状态。

PSE 类型

PSE 提供的功率

PD 的最大功率

类别特征 A

类别特征 B

分级周期数

电阻器 CLSA (欧姆)

电阻器 CLSB (欧姆)

TPH

TPL

/BT

1-2

15.4W

13.0瓦

0

0

1

1210.

1210.

1-2

4W

3.84瓦

1

1

1

249.

249.

1-2

7瓦

6.49瓦

2.

2.

1

140

140

1-2

15.4W

13.0瓦

3.

3.

1

90.9.

90.9.

2.

30瓦

25.5W

4.

4.

2.

63.4

63.4

3-4

15.4W

13.0瓦

0

0

1

1210.

1210.

3-4

4W

3.84瓦

1

1

1

249.

249.

3-4

7瓦

6.49瓦

2.

2.

1

140

140

3-4

15.4W

13.0瓦

3.

3.

1

90.9.

90.9.

3-4

30瓦

25.5W

4.

4.

2-3

63.4

63.4

3-4

45瓦

40.0W

4.

0

4.

63.4

1210.

3-4

60瓦

51.0W

4.

1

4.

63.4

249.

4.

75瓦

62.0瓦

4.

2.

5.

63.4

140

4.

90瓦

71.3W

4.

3.

5.

63.4

90.9.

适配器(APD 高电平)

不适用

不适用

不适用

不适用

不适用

不适用

不适用

PoE++

45瓦

38.7W

4.

0

3.

63.4

1210.

PoE++

65瓦

52.7W

4.

1

3.

63.4

249.

PoE++

90瓦

70瓦

4.

2.

3.

63.4

140

PoE++

123瓦

90瓦

4.

3.

3.

63.4

90.9.