This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1117:低温度字符

Guru**** 2588835 points
Other Parts Discussed in Thread: LM1117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/755636/lm1117-low-temprature-charactrristics

器件型号:LM1117

你好。。。

我想知道 LM1117和 LM1117I 的区别。

我在-30°C 下进行了一些运行测试  

输出电压偏差和变化之间存在一些差异、如数据表所示。   

如果我们的电源电路中没有问题,我可以使用 -30摄氏度的 LM1117,而不是 LM1117I。

另外、我想知道工厂制造工艺的不同之处。

例如、耐用性、占空比、输出电压偏差、输出电压变化等

谢谢。。。

BST rgds…

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keeryong:

    LM1117和 LM1117I 在测试和特性评定方面有所不同。  请务必注意、LM1117未在0 C 以下的温度下进行测试或表征。 如果您选择超出额定工作条件、则可能会发现性能超出数据表中所示的范围。

    非常尊重、

    Ryan