This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ35003:软启动时间限制

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/755722/lmz35003-soft-start-time-limit

器件型号:LMZ35003

大家好、

数据表给出了表8中的慢启动电容器值和慢启动时间、我想知道   软启动时间是否有限制? 如果软启动时间可以更长、 例如100ms?。 是否有任何公式可指导我们选择软启动电容器?

谢谢你。

此致

陈家涛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    表8提供了一些已经过测试的常见客户应用。 我认为您可以超过17毫秒的软启动时间。 下面附上了计算软启动电容的公式:

    对于该电源模块:ISS = 2.3uA 且 Vref = 0.6V。 如果您希望 TSS = 100ms、则应选择 CSS= 383nF 的电容器。  

    此致、

    Jimmy