This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:精度

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76PL536A, BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/755579/bq40z80-accuracy

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件:BQ76PL536A

Vcell 测量(VCn 至 VCn-1)、(VC1至 VSS)、(VC7sense 至 VC6)的精度是多少?  Vstack 测量 (Vbat 至 VSS)的精度是多少?  数据表(2018年11月)的第7.6节很有用、但整个部分都标记为"典型特性"。  我正在寻找完整工作温度范围(-40至85) C 内的总误差规格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、我们不会在不同温度范围内提供此信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我假设您的意思是 BQ40Z80的"我们不会在整个温度范围内提供此信息"。 对于 BQ76PL536A (1.2<Vin < 4.5V) V 和 BQ769x0三个不同的 Vcell 范围、TI 确实为其他器件指定了此值(-40 <= Ta <= 85) C。

    此致、
    -Noel Lanier
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Noel、您好!

    是的、遗憾的是、情况如此。 您提到的其他两个部分是继承的。 较新一代 bq40zxx 的 DS 中没有这种功能。