This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90120A:是否有办法向 UCD90120A 配置添加 ID (字符串/字节/字)?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/755531/ucd90120a-is-there-a-way-to-add-an-id-string-byte-word-to-a-ucd90120a-configuration

器件型号:UCD90120A

我希望能够通过 i2c/SM/PM 总线从 UCD90120a 读取(字符串/字节/字)值、以识别器件配置。

其理念是能够在运行时将器件上的配置与配置文件相关联。

也许我在找错地方、但我看不到方法来实现这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是由 PMBus 规范定义的 ucd90120a 支持 MFR 命令。

    请参阅第22.2节

    您还可以在 Fusion GUI 下找到这些内容。 硬件配置->设备与信息

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否建议使用以下命令的某种组合?
    (9A) MFR_MODEL
    (9B) MFR_REVISION
    (9C) MFR_LOCATION
    (9D) MFR_DATE
    (9E) MFR_serial
    或什么?

    看起来像是命令
    (B0-BF) USER_DATA_00 - USER_DATA_15
    是理想的、但根据同一个表、器件不支持它们。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    是的、您可以使用其中一个命令来区分配置。 这些命令是为满足您的要求而定义的。
    USER_DATA 命令用于不同的目的,ucd90120a 不支持这些命令
    此致

    Yihe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒! 谢谢 Yihe。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有方法从 TI Fusion 调用这些命令或写入这些字段?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    是的,正如我前面提到的:它位于硬件配置->设备是和信息中

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    明白了。
    再次感谢。