This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM33606:通过 FB 电压调节输出电压

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM84A21

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/755747/lmzm33606-adjust-output-voltage-through-fb-voltage

器件型号:LMZM33606
主题中讨论的其他器件:TPSM84A21

我现在使用的是 LMZM3360x 电源模块、为了进行传统的输出电压调节、我们更改了反馈电阻器。

我想知道我们是否可以通过将电压直接施加到 FB 引脚来调节输出电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    从理论上讲、由于器件正在调节至 VFB 点、因此您可以向器件的反馈引脚施加已知电压、并相应地调整反馈电阻器的电压、以提供所需的任何电压。 有 一个应用手册 讨论了如何使用 DAC 来动态调整 TPSM84A21电源模块。 我相信这对您来说是一个很好的起点。  

    此致、

    Jimmy