This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65070:TPS65070

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/755187/tps65070-tps65070

器件型号:TPS65070

我将 TPS65070用作 OMAP L138的 PMIC。  在我的情况下、我不需要电池或 USB。  唯一的电源是通过 AC 引脚供电。 此外、我没有用于启动电源序列的外部按钮。  下面是我的问题

应如何连接 USB 引脚以及 BAT1和 BAT2引脚?

应如何连接 TS 引脚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ASB、

    将 BAT 引脚(5和6)短接在一起、并通过1-10kOhm 电阻器将其拉至 GND。 请勿使用10uF 电容器。

    USB 引脚可直接短接至 GND。

    TS 引脚可保持悬空。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Brian、我还有几个问题

    1 -如果未使用 RTC、我们需要向 RTC_CVDD 引脚提供电压

    2 - 在我的设计中  、DCDC2和 DCDC1都设置为3.3V、这些电压可以一起进行或必须保持分离?   

    同样、DCDC3和 LDO2均为1.2V 、可以进行或连接

    4-对于非电池供电的设计,应如何 连接和端接 POWER_ON、PGOOD、PB_IN、PB_OUT 引脚?

      

    DCDC3  
    LDO2
    DCDC2  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="ASB]1-如果未使用 RTC、我们需要向 RTC_CVDD 引脚提供电压[/quot]

    您可以与 OMAP 团队确认。 我的建议是、在原理图中连接该电源轨是最安全的、并且可以选择在组装过程中移除该电源轨的连接(0欧姆电阻器)。

    [引用 USER="ASB"]2- 在我的设计中  、DCDC2和 DCDC1都设置为3.3V、这些电压可以一起进行或必须保持单独?

    它们必须是单独的。 在任何电源设计中、不应将任何 DCDC 或 LDO 连接在一起。

    [引用 user="ASB"] 3-类似地,DCDC3和 LDO2均为1.2V ,它们可以是或连接在一起[/引用]

    它们必须是单独的。 在任何电源设计中、不应将任何 DCDC 或 LDO 连接在一起。

    [引用 user="ASB"] 4-对于非电池供电的设计,应如何 连接和终止 POWER_ON、PGOOD、PB_IN、PB_OUT 引脚?[/QUESP]

    应用手册的图1显示了所有这些引脚的建议布线、该图使用 TPS65070为 OMAP-L132/L138、C6742/4/6和 AM18x 供电

    可以通过上拉电阻器将 POWER_ON 拉高至主输入电压。

    PGOOD 是一个有用的输出、应连接到 MCU 或 OMAP 器件。

    PB_OUT 在原型设计期间很有用、应连接到 MCU 或 OMAP 器件。

    如果您不想在设计中包含物理按钮、则应将 PB_IN 连接到测试点。 如果您在测试期间遇到任何问题、"按下"按钮(将 PB_IN 拉至低电平)是一种有用的调试技术。