This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 针对工业应用的 PMIC 建议

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65218D0, BOOSTXL-TPS65218, LM26480, TPS82085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/755733/pmic-suggestion-for-industrial-application

主题中讨论的其他器件:TPS65218D0BOOSTXL-TPS65218LM26480TPS82085

大家好、团队、

我被凸到无线电模块中的一个应用中、在这个应用中、我们有3个输出电源轨1.8、2和3.3V (最大电流为1A)。  

目前、该设计中有 TPS62097RWKR (3.3V 至1.8V)、TPS82085SILR (3.3V 至-2V)和 LDO AP2156SG-13 (具有2个输出3.3电源轨)。 LDO 的输入电压也为3.3V。  

如果您建议我使用一个具有2个 LDO 输出、2个直流/直流输出的电源模块、那么总共需要4个输出、那将会很棒。 我非常熟悉 WEBENCH,但我无法找到我需要的东西。

其它信息:负载的额定电流--最坏情况是800mA

必须牢记成本。

你有什么建议吗?

提前感谢。

此致、

Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Adrian、

    当输入电压也为3.3V 时、如何从 LDO 输出3.3V 电压? 我希望这只是一个 VIN = VOUT 的负载开关

    当您说负载的额定电流是最坏情况800mA 时、您是说每个负载的电流消耗高达800mA 吗? 或者所有电压轨的总电流消耗都增加到~800mA? 我不希望 LDO (或负载开关)提供的负载消耗与直流/直流转换器相同的电流。

    根据我所掌握的信息、我想说您应该看看 LM26480 (2个1.5A 直流/直流、2个 LDO)、它可以使用反馈电阻器或 TPS65218D0 (4个直流/直流转换器、1个 LDO、3个负载开关)在外部进行配置 可在原型设计期间使用 BOOSTXL-TPS65218板对其进行重新编程、以满足您的要求。

    请记住、PMIC 解决方案不会像 TPS82085那样是"模块"。 在 PMIC 中、集成了多个电源轨、但仍需要在 PCB 上添加电感器和输入/输出电容。