This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF2033:导通时间

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/755798/ref2033-turn-on-time

器件型号:REF2033

数据表 列出了500us Ton 尚有 信号图29趋稳1% <1us @100us/cm 示波 器栅格。

  从导通延迟时间到输出的时间是多少?  

在接地端  、它 需要500us 的电流来为 输出供电以实现1%的趋稳(3V3)?

似乎数据表打印错误的导通时间 为500us、应该是25us @1%的趋稳时间?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    500us 是一个典型值、可能因器件而异。
    图29在前50us 中确实有一个接近 Vout 的值的斜坡、但它不在1%之内。
    在初始50us 后、器件缓慢上升至其 Vout 的1%值。 由于分辨率较低、因此在该图上更难看到这一点。

    -Marcoo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcoo Z

    [报价用户="Marcoo Z"] 500us 是一个典型的数字,可能因器件而异[/quot]

    如果500us 确实是正确的、  那么当 TPS73533在1nf CNR 负载下仅为45us 时、上电需要这么长的时间是怎么可能的。

    [引用 user="Marcoo Z"]在初始50us 后,器件缓慢上升到其 Vout[/引用]的1%值

    好的、我看到2V/cm、但仍然有疑问 、为什么 上电需要这么长的时间@500us、  这是较慢瞬态响应的某种部分?  奇怪 的 PSRR 可轻松通过12.5kHz PWM (80us)周期、因此似乎是对瞬态做出快速反应的器件。  然而、1uF 负载图22 显示 了500us 脉冲的极慢瞬态响应、 其中> 80us 周期会快速传递到 Vref 引脚5。

    感谢您详细解释500us :-)