This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478:误差放大器的增益带宽积

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3478, LM5022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/755694/lm3478-gain-bandwidth-product-of-error-amplifier

器件型号:LM3478
主题中讨论的其他器件: LM5022

大家好、  

在 LM3478中、误差放大器的增益带宽是多少。 在数据表中、误差放大器增益被称为38V/V、图8大致显示了200k 的带宽和31.6dB (38V/V)的增益。 我是否可以将误差放大器的 GBW 视为7.6MHz?  

在 LM5022的数据表中、可以清楚地看到误差放大器的 GBW 为4MHz。 LM3478中没有提到这个参数。 请建议。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naveen、

    差异是因为这两个部件是由两个不同的组开发的:-)是的,根据图13的曲线,您可以认为 GBW 大约为7.6MHz。

    谢谢、
    Youhao