This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:TL431基准电压与自然通风温度间的关系

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431, TL431LI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/754837/tl431-tl431-reference-voltage-vs-free-air-temperature

器件型号:TL431

您好!

我参考 TL431数据表第14页图1:项目7.14典型特性下的基准电压与自然通风温度间的关系。

此图仅显示了 Vref (最大值)= 2550mV 和 Vref (最小值)= 2440mV 时的一般等级容差。

 A 级(P/N:TL431AQDVZR) B 级(P/N:TL431BQDVZR)的参考电压与自然通风温度间的关系图是否相似

请提供建议,谢谢。

此致、

Philip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Philip、

    我没有这两个变体的图、因为我们无法保证曲线的形状因批次而异。 如果您想查看规格更严格的器件的示例曲线、请尝试使用 TL431LI。 TL431LI 图形应为 TL431LIBQ。

    -Marcoo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcoo、

    感谢您的回复。

    我们能否考虑将 TL431LI 图用作 TL431BQDVZR 的代表性特性?
    请提供建议。

    此致、

    Philip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philip、

    不、不是。 TL431LI 仅对 TL431LI 有效。 曲线的形状可能因器件而异、因此无法保证形状。

    www.ti.com/.../slpy003a.pdf

    本文档的第4页详细介绍了温度漂移曲线。

    -Marcoo