This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350:设置 BQ78350+BQ76940+BQ76200+12个电阻、AOLDL 和 AOLD。

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, BQ76200, BQ76940, BQ34110, BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/755201/bq78350-bq78350-bq76940-bq76200-12cells-aoldl-and-aold-are-set

器件型号:BQ78350
主题中讨论的其他器件: BQ76200BQ76940BQ34110BQ34Z100-G1

我制作了 BMS,由 BQ78350、BQ76940、BQ76200和12节电池组成。

当负载打开时、将设置 AOLDL 和 AOLD。

我在使用示波器为负载供电时测量了电流。

电流小于9A。

实际上、RSNS (SNSN 和 SNSP 之间的电阻器)仅为0.001 Ω。

我必须将 OCD_T[3.0.0]更改为 b0100、以确保不会设置 AOLL 和 AOLD。

但是、当 OCD_T[3..0]为 b0000时、OCD 阈值为17mV。

因此、当 RSNS 为0.001 Ω 时、我认为阈值应为17A。

出什么问题了吗?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wu、

    您能否检查 PROTECT1寄存器中 RSNS 位的值(BQ78350数据闪存中的 ASCD 阈值和延迟)? 如果该位设置为零、则将阈值减少一半。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经检查了这个位、它是零。
    此外、"校准 CC 偏移"的用途是什么?

    如何设置"校准电流"?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wu、

    如果该位设置为零、则说明您观察到的阈值。 将 RSNS 设置为1将为您提供预期的17mV 阈值。

    要了解有关电流校准的更多信息、本视频非常有用: www.youtube.com/watch
    本视频适用于 BQ34Z100-G1、但该过程与 BQ34110相同。

    此致、
    Matt