This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/UCD3138064AEVM149:Fusion Designer 为何无法将 ucd3138a64固件下载到 evm149?

Guru**** 2814695 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD3138ALLCEVM150, UCD3138, UCD3138A64, UCD3138A, UCD3138064AEVM149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/754487/ccs-ucd3138064aevm149-why-fusion-desinger-cannot-download-ucd3138a64-firmware-to-evm149

器件型号:UCD3138064AEVM149
主题中讨论的其他器件:UCD3138UCD3138A64UCD3138A、UCD3138ALLCEVM150

工具/软件:Code Composer Studio

我使用 Fusion GUI 将固件下载到从 TI 购买的 evm149、但我无法下载 ucd3138a64.xo、但可以下载 ucd3138.x0。然后 EVM 无法正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GUI 会检查您尝试下载的固件是否与 EVM 中的控制器类型兼容。

    由于焊接在 EVM 中的器 件是 UCD3138而不是 UCD3138A64、因此可以下载固件 UCD3138.X0、但无法下载 ucd3138a64.xo。

    这些器件彼此不同、一个固件映像与不同器件不匹配。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、在 evm149中焊接的器件是 ucd3138? 我看到它的编号是 ucd3138A64、然后我制作了一些使用 UCD3138ARGCT 64VQFN 的板、也可以下载 ucd3138.xo、 我不知道为什么。

    请尽快告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据您在上面插入/连接的屏幕截图、EVM 上的器件是 UCD3138、而不是 UCD3138A64。

    当您说" 我看到它的编号是 ucd3138A64"时、您的具体意思是什么 您是否在 器件的丝印上实际看到了这种情况?

    检查器件类型的最佳方法是在 ROM 模式下对其进行扫描、并从器件 GUI 中读取 IC 信息。 请在 ROM 中扫描您的器件、并发送包含 IC 信息的屏幕截图。

    图64可能表示64K 的闪存或64引脚器件、具体取决于其在器件型号中的位置。 这可能会导致一些混淆。

    此外、字母 A 表示不同的内容、具体取决于其在器件型号中的位置。 因此、我们需要小心识别器件类型。

    希望这有道理。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我在器件丝印屏幕上看到的是 UCD3138A、然后是64。  您可以看到这个图像是我检查的 ROM 模式。 我想知道它是否能够证明 设计是 UCD3138A 64。

    此外,我尝试下载 UCD3138.xo,发现控制板无法正常工作,DPWM 没有输出。 因此、我想知道这是因为我下载了错误的固件、还是其他原因导致了该错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不仅是丝印、而且上面的屏幕截图也表明器件是具有32K 字节程序闪存的 UCD3138A。
    丝印屏幕上的64意味着64引脚、而不是像 UCD3138A64中那样的64K 闪存。

    通过在控制卡(UCD3138064AEVM149)上下载 EVM 代码、您看不到 DPWM 波形这一事实并不奇怪。
    编写 EVM 代码是为了操作闭环硬件/电源、并实现了许多故障保护机制。
    如果仅在 UCD3138064AEVM149上运行此代码、则由于未连接到功率级、模拟输入信号将悬空、从而导致故障或其他故障。

    您应该开始练习培训代码、这些培训代码会逐渐并首先以开环方式启动电源。

    training.ti.com/ucd3138-digital-power-training-series

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ,您的意思是器件是 ucd3138a、但闪存为32k 位。理论上它可以使用 ucd3138.xo?i 想,我应该实际下载什么固件。如果我将 EVM 149与 EVM 150一起使用、它将具有 dwpwm ?然后我将启动一个开环项目。

    您告诉我的帮助,非常感谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、UCD3138.X0或更高版本 UCD3138A.x0将适合该器件/EVM。
    但是、要从 TI.com 运行 EVM 软件、您不仅需要控制卡。
    什么是 EVM150? 您能说出确切的全名吗?
    您感兴趣的拓扑是什么?
    如果您只想开始练习开环 EVM,可能是最好的:

    www.ti.com/.../ucd3138ol64evm-031

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我设计了一个 LLC 电路和一个使用 UCD3138a 器件的控制板。,,我还从 TI 购买了 UCD3138ALLCEVM150。我想设计一个 LLC 电源。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我可以使用 evm149来练习开环方式吗? UCD3138A64固件无法下载、因为我的器件具有32位闪存? 在哪里可以找到合适的 ucd3138a 32代码。 我将不胜感激。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Q-Can I Use evm149 to Practice 开环时尚?

    答-是的、您可以。 但 EVM 代码当然不是开环代码。

    连接控制卡和 EVM-150 (母板)后、可以评估 EVM 代码。

    Q-UCD3138A64 固件由于我的器件具有32位闪存而无法下载?

    答-没错。 为什么您特别关注 UCD3138A64.X0代码? 此固件与 EVM 中的器件不匹配。

    问-在哪里可以找到 ucd3138a 32的正确代码?

    A - TI.com 上的固件旨在支持 UCD3138系列的不同版本。 您需要选择 UCD3138A 配置并进行编译、以便在相关输出文件夹中获取 UCD3138A.X0。

    希望这有道理。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、也许我已经购买了这些器件、并且我已经设计了使用这个器件的控制硼。 我想找到正确的固件。  非常感谢您帮助我解决问题。 这对我有很大帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没问题。
    该 EVM 不随 UCD3138A64一起提供。
    我不清楚您对 UCD3138A64有具体的兴趣、并且您手头有样片。
    将 CCS 配置设置为 UCD3138A64、您将获得一个适用于您的硬件的 UCD3138A64.X0、其中包含 UCD3138A64。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于固件错误、我认为我的控制板没有输出。 因此、我对如何将 UCD3138A64.x0下载到电路板感兴趣。 现在、您告诉我原因是 openloop 代码、我刚刚意识到了它。 我将尝试配置我的 CCS,并启动一个 openloop 工程以使其正常工作。