This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3445:启动时间

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3445

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/755603/lm3445-start-up-time

器件型号:LM3445

您好!

我们收到了客户关于 LM3445的问题。
请帮帮我们。

[问题]
我们如何估算以下条件下的启动时间?

 拓扑:隔离式 Flybuck
 调光:Triac 调光
 输入电压:AC90~110V
 VF:30~42V
 ILED:3mA (最大300mA 的1%);传导角为35度

他们的启动时间要求不到1秒。 是否有任何 IC 可满足其要求?

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Tateo、

    启动时间将由输出电容器充电决定。 如果这是离线的、我假设它将被功率因数校正、并且不会有100%纹波。 如果出现这种情况、输出电容器将很大。 计算结果为 i = C*(dv/dt)、其中 i 为3mA、dv 为 LED VF C 为输出电容器、t 为充电时间。 此外、很难设计一个从1%暗度开始的三端双向可控硅开关元件调光电路。

    此致、