请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM3445 您好!
我们收到了客户关于 LM3445的问题。
请帮帮我们。
[问题]
我们如何估算以下条件下的启动时间?
拓扑:隔离式 Flybuck
调光:Triac 调光
输入电压:AC90~110V
VF:30~42V
ILED:3mA (最大300mA 的1%);传导角为35度
他们的启动时间要求不到1秒。 是否有任何 IC 可满足其要求?
此致、
tateo