This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890H:如果不使用电池温度传感器、我们是否必须在 TS 中放置固定电阻分压器?

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25890H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/755105/bq25890h-if-not-using-battery-temperature-sensor-must-we-put-fixed-resistor-divider-in-ts

器件型号:BQ25890H

您好!

我们正在开发的产品中使用 BQ25890H。

我们从数据表(在这方面不是很清楚)中了解到、如果我们没有将温度传感器与电池一起使用、我们必须在 REGN 到 GND、中间到 TS 之间放置一个5.23K/10K 的电阻分压器。

是这样吗? 无法禁用温度功能或类似功能以节省这2个电阻器? 好像是浪费……

非常感谢您的支持、

Luis Rodenas

西斯特尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luis、

    是的、需要一个电阻大小相等的电阻分压器来禁用 TS 功能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您确定电阻器的大小必须相等吗? 在 bq258990h 数据表的第56页第9.3节中、有一个示例原理图显示了在没有连接热敏电阻时、TS 引脚中电阻桥的5.23KOhms + 10KOhms。

    非常感谢您的回答

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    路易斯、

    是的。 该图有一个排印错误。 TS 电压需要约为 REGN 电压的50%、该电压介于 d/s 页规格表中的 VT2和 VT2阈值之间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我看到、我想您的意思是 T2 (68%)和 T3 (45%)之间。
    5.23K+10K 分频器也在66%的范围内、但我看到它非常接近限值。
    我们应该输入10K+10K (或者甚至更好的8K+10K)吗? 如何使用更大的电阻器来减少像100K+100K 这样的唤醒量?

    非常感谢您的支持、我希望数据表能够得到修正。 )
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    较大的电阻器是可以的。