This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23880:PSE 引脚配置

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23880

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/755338/tps23880-pse-pinout-configuartion

器件型号:TPS23880

您好!

对于引脚配置、下面是一些问题:

如果 TPS23880使用4类配置、并且 Sifos 802.3at 测试是否通过、它将无法通过测试、对吧?

2.如果 PoE 喷油器 通过了4类 Sifos 测试、 它是否可以 将  802.3at 喷油器提升为终端客户(因为它仅通过 802.3bt 测试、而不能通过802.3at 问题)?  

我知道802.3bt 符合802.3at 标准、但终端客户需要通过 Sifos 测试。

谢谢、

C.T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 C.T:

    请参阅下面的我的答案。

    如果 TPS23880使用4类配置、并且 Sifos 802.3at 测试是否通过、它将无法通过测试、对吧?
    [回答]是的、您是对的。 根据定义、AT 和 BT 之间的所有时序和功率级别都不同。 因此、3型或4型 PSE 将无法通过 sifos 测试。

    2.如果 PoE 喷油器通过了4类 Sifos 测试、它是否可以将802.3at 喷油器提升为终端客户(因为它仅通过802.3bt 测试、而不能通过802.3at 问题)?
    [回答]如果喷油器为3型或4型、您应该说它符合 BT 标准、并且您还需要指定类型。 对于 EA (PoE 标识程序)测试、PSE 在分类级别进行测试。 发布 BT 标准后、sifos 将发布其 BT 测试套件、并允许您选择类型。

    此致、
    一分钱
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Penny:

    根据问题2的答案、对于类型3和类型4、我必须具有不同的 RJ45引脚布局、否则我无法通过 Sifos 类型4测试(但将通过类型3测试、因为类型3可能是各种引脚)、我对吗?

    谢谢、
    C.T.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 C.T:

    不需要、3型和4型不需要不同的布局。 您只需遵循 Type 4极性(pair36正极、pair12负极、pair45正极、pair78负极)、因为它也与 Type 3兼容。 谢谢。

    此致、

    一分钱