This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:使用 BQ28Z610时如何设置1节串联电池

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/755756/bq28z610-how-to-set-1-serial-cell-when-using-bq28z610

器件型号:BQ28Z610

你(们)好。

请告诉我如何找到1系列和2系列套件?

它不容易找到、因此在数据表或 TRM 中描述时有任何逻辑?

谢谢!

BR、奕迅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 EVM 上、将1p 和2p 短接。 在 df 设置上、将 Settings:Configuration:DA Configuration:cC0设置为0。