This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/LP5018:LP5018 Linux 移植指南

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/755471/linux-lp5018-lp5018-linux-porting-guide

器件型号:LP5018
主题中讨论的其他器件:MSP432P401R

工具/软件:Linux

大家好、

我在下面的链接中查看 zip 包,有一些包含头文件 的 c 文件,但我们没有这些文件,它看起来不像完整的驱动程序。

我找不到“Kconfig” 和“makefile”文件,驱动程序剂量似乎在我们的设备上不起作用。 您能否提供移植指南 文档?

LP5024_Ring_Demo_16LEDs.zip

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此代码基于 CCS 中的 msp432p401r。

    如果您正在寻找 Linux 驱动程序、我们仍在处理它。

    我建议您从 TI.com 安装 CCS 并参考 C 文件。

    谢谢。

    此致、

    Kenneth