This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90160A:UCD90160A

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90160A, UCD90320U, UCD90320, UCD90240, UCD90160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/755443/ucd90160a-ucd90160a

器件型号:UCD90160A
主题中讨论的其他器件: UCD90320UUCD90320UCD90240UCD90160

当我使用 UCD90160A 时、有一些问题、请回答我。

1。《slvub50b》在 监控器输入上连接一个200 Ω 的串行电阻器、 对于 UCD90320/UCD90320U/UCD90240、该电阻器低于2.5V。

UCD90160在监视器输入端是否需要低于2.5V?的200 Ω 电阻器 ?什么是电阻器‘s 功能?为什么不需要串联电阻器来处理由电阻器偏离的输入

2. 如果电压为2.8V,UCD90160A 能否正常工作?请参阅连接文件《UCD90160A 电路》。 请帮我检查图纸吗?

3. 使用单独的200K 欧姆电阻器?将 ADDR0和 ADDR1连接到 GND 时、UCD90160A 是否能够正常工作

非常感谢

e2e.ti.com/.../UCD90160A-circuit.pdf》

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    请参阅下面的我的答案。

    1.5V 以下电压下、ucd90160a 不需要200 Ω 电阻

    UCd90160A 使用 ADC 来监控电压。 内部 ADC 基准为2.5V。 因此、任何高于2.5V 的输入电压都需要一个外部分压器来将电压调节至低于2.5V。 您的原理图看起来不错。

    3、不能同时使用200k、因为结果地址大于127。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yihe、

    感谢您准时进行转接。