This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM3429:WEBENCH 结果问题

Guru**** 2767875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3429, TPS92691

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/754798/webench-tools-lm3429-webench-result-issues

器件型号:LM3429
主题中讨论的其他器件: TPS92691

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

设计限制:定制 LED Vf=12.4V、If=1.05A、Rd=1.3 Ω。  3系列、1并行、Vinmin=8、Vinmax=32、Ta=30C (CREE XHP35)

是否有人能够运行这些限制并将生成的设计发送给我。  我 并不总是能获得一致的结果、有时 WEBENCH 不会为 LM3429器件生成设计。   

我 想比较结果以确认我没有遗漏任何东西。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lonnie、您好!

    请在下方查找 WEBENCH 设计链接。 我们已考虑每个定制 LED 的 VF = 12.4V。

    webench.ti.com/.../SDP.cgi


    Thansk 和此致、
    普拉文 B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    普拉文;

    这证实了我所得到的…

    现在、更改设计 并添加一个额外的 LED、使其成为4 LED 灯串、如果您可以让 WEBENCH 生成设计、请告诉我。

    谢谢..

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lonnie、您好!

    我们找不到任何符合负载为1.05A 的4个串联 LED 要求的 LED 驱动器。 但是、您可以使用 TPS92691创建具有0.65A 较低负载的设计。 请使用以下链接打开该设计。

    webench.ti.com/.../SDP.cgi


    谢谢、此致、
    普拉文 B